Renesas Synergy™

FAQ 1000567 : V850マイコンの割り込み要因には、どういうものがありますか?

例えば、V850ES/JJ3における割り込みの要因は次のように分類されます。

  1. ノンマスカブル割り込み :2要因
    • 外部
      NMI端子有効エッジ入力
    • 内部
      WDT2のオーバフロー
  2. マスカブル割り込み:
    • 外部9要因
      外部割り込み端子入力エッジ検出 9要因
    • 内部60要因
      -低電圧検出で1要因
      -タイマーTMQ1チャネルにおいて、オーバフロー1要因、キャプチャしたタイミング、コンペアレジスタで一致した場合で 4要因、合計5要因
      -タイマーTMP 各チャネルでオーバフロー1要因、キャプチャしたタイミング、コンペアレジスタで一致した場合で2要因、9チャネル合計27要因
      -タイマーTMM 1チャネルがコンペアレジスタで一致した場合の1要因
      -CSIBの6チャネルのうち
      • 1チャネル分 受信終了/受信エラーとI2Cの転送完了兼用で1要因、連続送信書き込み許可で1要因、合計2要因
      • 1チャネル分 受信終了/受信エラーとUARTの受信完了兼用で1要因、UARTと連続送信書き込み許可兼用で1要因 、合計2要因
      • 4チャネル分 受信終了/受信エラーで1要因、連続送信書き込み許可で1要因、合計8要因
      -UARTA4チャネル分それぞれ受信終了/受信エラー1要因と連続送信許可1要因で合計8要因
      そのうち3チャネルは、受信終了/受信エラーの1要因はCSIBとIICと兼用しています。
      -IICの転送終了3チャネル分で3要因。ただしいずれもCSIBか、UARTと兼用しています。
      -A/D変換終了で1要因
      -DMA転送終了4チャネル分で4要因
      -キー・リターン割り込みで1要因
      -時計タイマのインターバル、基準時間で1要因

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください