Renesas Synergy™

FAQ 1000566 : V850ES/Jx3マイコンの16ビット・タイマ/イベント・カウンタP(TMP)と16ビット・タイマ/イベント・カウンタQ(TMQ) と相違点は何ですか?

16ビット・タイマ/イベント・カウンタP(TMP)と16ビット・タイマ/イベント・カウンタQ(TMQ) との共通点と相違点は、次のとおりです。

  • 共通点 双方とも下記の機能があります。
    -インターバル・タイマ
    -外部イベント・カウンタ
    -外部トリガ・パルス出力
    -ワンショット・パルス出力
    -PWM出力
    -フリー・ランニング・タイマ
    -パルス幅測定
  • 相違点
    -PWM出力機能が異なります。Pは1チャネルにつき1個のPWM出力ができませんが、Qは、1チャネルで3個のPWM出力が可能です。
    -キャプチャ・トリガ入力端子とキャプチャ/コンペア・レジスタ、キャプチャ/コンペア一致割り込み要求信号、タイマ出力端子 の本数が異なります。

下図にV850ES/JJ3マイコンのPWM出力本数の違いを下記に示します。

 

適用製品

V850ES/Jx3
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください