Renesas Synergy™

FAQ 1000580 : クロック発生機能における逓倍とは、何ですか?

逓倍とは、入力された信号の周波数をn倍に変換して出力することです。例えば、周波数を2倍にすることを2逓倍、3倍にすることを3逓倍、といいます。このような目的で使われる装置を周波数逓倍器といいます。内蔵PLL 回路により入力クロックを逓倍します。

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください