Renesas Synergy™

FAQ 1000576 : V850ES/JJ3において、メインクロックとサブクロック、内蔵発振器は、どのように違いますか?

  1. メイン・クロック発振回路
    マイコン内部のCPUや周辺回路用のクロックです。
  2. サブクロック発振回路
    高精度な水晶発振子を使用して、時計タイマを動作させるため 32.768 kHzの周波数(fXT)を発振します。
  3. 内蔵発振器
    ウォッチドッグ・タイマ2とタイマMへクロック供給するための220 kHz(TYP.)の周波数(fR)を発振します。

 

適用製品

V850ES/Jx3
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください