Renesas Synergy™

FAQ 103497 : SH7705 TRST端子(142ピン)は1kΩでプルダウンで問題ないですか。(通常モード時)

プルダウンで問題はありません。抵抗値としては1kΩを推奨いたします。
但し、TRST端子は、内部プルアップMOS:オンになっておりますので、外部でプルダウン処理した場合、少量の電流が流れます。
LSIのMOSの信頼性については、影響はありません。
この電流を停止させるには、パワーオンリセット後に通常動作が開始してから、ピンファンクションコントローラのPTG3にてPG3MD1=1,PG3MD0=1とし、ポート入力(プルアップMOS:オフ)に設定してください。

 

適用製品

SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください