Renesas Synergy™

FAQ 107126 : D/Aコンバータで擬似4象限動作とはどのようなものですか?

(1)回路例は FAQ 107125を参照ください(M62363(8ビット)での例)。

(2)この例(VDAref = 2.5V)では、アナログ入力電圧2.5V、アナログ出力電圧6.0Vを仮想の原点とし、デジタル入力n が 0 ≦ n < 80h の時は第2象限、第4象限で、 80h ≦ n ≦ FFhの時は第1象限、第3象限で動作します(下図参照) 。

アナログ出力VOとアナログ入力VIN、デジタル入力nとの関係は下式になります。

VO = ( (VIN - VDAref) × (n / 128 - 1) + VDAref ) × 2.4

 

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください