Renesas Synergy™

FAQ 1005916 : 複数チャネル内蔵で、使用しないコンパレータの処理は?

入力端子をオープンのままにしても破壊はしません。しかしながら、未使用回路がどのような振る舞いをするか不定ですので、安定にするために入力端子は以下の様に接続します。




   ■関連FAQ

 

適用製品

コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください