Renesas Synergy™

FAQ 1002612 : 発振周波数の誤差は、動作クロックの誤差にどのように影響しますか。

クロック・ジェネレータでは、源発振の誤差比率がそのまま出力誤差の比率として逓倍/分周されます。
たとえば、20MHzに対して発振周波数が20.1MHz(誤差+0.5%)として4分周すると、本来の5MHzに対して5.025MHzとなり、誤差 は+0.5%です。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください