Renesas Synergy™

FAQ 104126 : 「L1120(W) Section address is not assigned to "セクション名"」が出力された場合、当該セクションはどのように扱われるのでしょうか。

回答

最適化リンカへ割付けられている全てのセクションのうち、アドレスの一番大きいセクションの後ろに割付けられます。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください