Renesas Synergy™

FAQ 106901 : ソフトウェアブレークを設定しようとすると、"set point not ram" と表示されます。

設定対象メモリがRAMではない場合か、RAMにread/write出来ない場合にこのエラーが表示されます。
下記を確認ください。

  1. 設定対象メモリがRAMであることを確認してください。
  2. 設定対象メモリ空間をメモリウィンドウで開き、read/write出来るかを確認 してください。
  3. read/writeが正常に出来ない場合、BSCレジスタの設定を確認してください。設定対象メモリがSDRAMの場合、ソフトウェアブレークを設定する前に SDRAMの初期化を行う必要があります。

適用製品

E10A-USB
E200F
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください