Renesas Synergy™

FAQ 1010195 : E1/E20接続時エミュレータシリアルNo.の表示がおかしい

Q: 質問

E1およびE20エミュレータへ接続する際に、「エミュレータシリアルNo.」が下表の場所に、正しく表示されません。

ソフトウェア シリアルNo.表示場所 その他
CS+ デバッグ・ツールの
プロパティパネル
エミュレータと接続できません。
High-performance
Embedded Workshop
起動設定ダイアログボックス エミュレータとは問題なく接続できます。
フラッシュ開発ツールキット
(Flash Development Toolkit)
Select USB Device
ダイアログボックス
エミュレータとは問題なく接続できます。
Renesas Flash Programmer(RFP) 「エミュレータを選択してください」
ダイアログ
エミュレータとは問題なく接続できます。

A: 回答

一部のPCとの組み合わせにおいて、稀に本現象が発生することが判明しています。
E1, E20セルフチェックプログラム V.1.01.00 を実行することで問題は発生しなくなります。
E1, E20セルフチェックプログラムはここからダウンロードしてください。

E1, E20セルフチェックプログムの実行方法は、こちらから「E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル」をダウンロードして 「A.2. セルフチェックの準備」および「A.3. セルフチェックプログラムの実行」を参照ください。
セルフチェックプログラムの実行は「その他のプログラムをご使用の場合」に記載の起動方法を参照してください。

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
CS+
High-performance Embedded Workshop
フラッシュ開発ツールキット
Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください