Renesas Synergy™

FAQ 1010333 : 78K,V850,RL78マイコンで、E1またはE20エミュレータとRenesas Flash Programmerを使用して、フラュシュメモリに書き込んだデータを読み出したいのですが、メニューから選択する"読み出し(R)"コマンドがグレー表示になっていて選択できません。

回答

使用しているマイコンが読み出しコマンドに対応していない場合、Renesas Flash Programmerからフラュシュメモリに 書き込まれたデータを読み出す事はできません。 その他、マイコンで対応していないコマンドは全てグレー表示となります。
マイコンの対応コマンドに関しては各マイコンのハードウェアマニュアルの"フラッシュ・メモリ制御用コマンド"を確認してください。

読み出しコマンドに対応していないマイコンに書き込まれたデータを読み出すにはCS+のアップロード機能を利用する方法があります。

ただしCS+のデバッガ機能を利用するため、以下の条件を満たしている必要があります。

  • オンチップ・デバッグ・オプション・バイトで "オンチップ・デバッグ動作許可"を設定している。
  • 設定しているオンチップ・デバッグ・セキュリティIDを把握している。

アップロード機能の詳細に関してはこちらから以下を参照ください。

  • CS+ ユーザーズマニュアル デバッグ・ツール編 "2. 5. 3 アップロードを実行する"
  • CubeSuite+ ユーザーズマニュアル デバッグ編 "2. 5. 3 アップロードを実行する"

適用製品

RL78 ファミリ
CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
Renesas Flash Programmer
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください