Renesas Synergy™

FAQ 1010491 : SCIx.TE,SCIx.REを一度"1"にすると、"0"に戻りません。 "0"に戻すために必要な処理はありますでしょうか?

TEビットとREビットは、TEビット=0、REビット= 0の場合のみ“1”を書けます。いったん、TE、REビットのいずれかを“1”にすると、TEビット=0、REビット= 0のみ書けます。
従って、TEとREを同時に0に設定しないと0クリアする事は出来ません。

 

適用製品

RX62N, RX621
RX610
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください