Renesas Synergy™

FAQ 1010493 : SCIx.TE,SCIx.REを一度"1"にすると、"0"に戻りません。 "0"に戻すために必要な処理はありますでしょうか?

一度、TE、REビットのいずれかを“1”に設定した後は、TEビット=0、 REビット=0の書き込みのみ可能になります。SMR.CMビットが“0”かつSIMR1のIICMビットが“0”のときは、任意のタイミングで書き込みが可能です。
従って、TEとREを同時に0に設定しないと0クリアする事は出来ません。

 

適用製品

RX630
RX63N, RX631
RX63T
RX210
RX220
RX110
RX111
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください