Renesas Synergy™

FAQ 1010594 : RX600シリーズ、RX700シリーズ、RZ/A1のUSBホストコントローラの機能で"外付けHUBは1段までサポート"とありますが、この理由について教えて下さい。

RX600シリーズ、RX700シリーズ、RZ/A1のUSBホストモジュールはコンパクトな組込み向けUSBホストを想定し設計しており、外付けHUB1段で同時接続されるデバイス数を前提にこのような仕様としております。

サポートしているデバイスアドレス数は各マイコンのユーザーズマニュアル等でご確認ください。

 

適用製品

RX600シリーズ
RX700シリーズ
RZ/A1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください