Renesas Synergy™

FAQ 1010772 : RXマイコンでE1/E20エミュレータを使用しています。 外部フラッシュ定義エディタを使用し、外部フラッシュROMの設定をしましたが、ダウンロードすると以下のエラーが表示され正常に書き込みができません。

CS+:
ダウンロードに失敗しました。
[エラーの直接原因]
外部フラッシュROMのベリファイエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。(E1812802)
または
外部フラッシュROMのイレーズエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。(E1812800)
High-performance Embedded Workshop:
外部フラッシュROMのベリファイエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。
または
外部フラッシュROMのイレーズエラーが発生しました。フラッシュROMが劣化している可能性があります。

回答

以下のツールニュースの内容に該当しているとこれらのエラーが表示される場合があります。
https://www.renesas.com/ja-jp/doc/toolnews/jpn/2011/110816tn2_j.pdf

なお、上記ツールニュースはHigh-performance Embedded Workshop使用時の対処法ですので、CS+を使用している場合は以下の操作を行ってください。

  1. USDファイルを、ロック機能にチェックを入れて作成し直してください。
  2. CS+プロパティパネルの[ダウンロード前に外部フラッシュROM を消去する] を[いいえ]に設定してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
High-performance Embedded Workshop
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください