Renesas Synergy™

FAQ 1011278 : CS+ の起動時にエラー(E0202074)が発生します。

Q: 質問

CS+ の起動時にエラー(E0202074)が発生します。 「C:\xxx\AppData\Local\Renesas Electronics CubeSuite+\user.mtpu」 


A: 回答

CS+起動時にuser.mtpuファイルが正常に読み込めていないことが原因です。
読み込めない原因としては以下のことが考えられます。

  • 他のアプリ(ウイルスチェッカ)などがファイルをロックしている
  • CS+を終了している最中にもう一つのCS+を起動する

E0202074 のメッセージが出力された場合は、下記の3つの選択が可能です。

  • [中止]:本製品の起動を中止する。
  • [再試行]:設定を復帰できるか再度確認する。
  • [無視]:設定を初期化して起動する。

本メッセージが出力された場合は、[無視]を選択してみてください。
但し、CS+の色設定等を保存していた場合は、初期化されます。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください