Renesas Synergy™

FAQ 104127 : リンク時に次のWarning(警告)メッセージが出力されるのは何故ですか?

Warning(警告)

L1100(W) Cannot find"セクション名" specified in option "start"

回答

本メッセージは、お客様のプログラムで使用されていないセクションが、-startオプションの引数に指定されていることを示します。

本メッセージを抑止する場合は、下記の手順で該当するセクション指定を削除してください。(※)

  1. High-performance Embedded Workshopメニュー[ビルド]から [・・・Standard Toolchain]を選択してください。
  2. [・・・Standard Toolchain]ダイアログの[最適化リンカ]タブを選択して下さい。
  3. カテゴリから[セクション]を選択し、設定されている未使用のセクションを削除して下さい。

(※)RXファミリ用コンパイラV.1をCS+環境でご使用の場合は、以下の手順でご確認ください。

  1. CS+のプロジェクト・ツリーでビルド・ツールを選択し、プロパティパネルの[リンク・オプション]タブを選択してください。
  2. [セクション]カテゴリの[セクションの開始アドレス]を選択し、設定されている未使用のセクションを削除して下さい。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください