Renesas Synergy™

FAQ 104243 : エラーメッセージ「Flashmemory write error! Change device」

Q: 質問

SHマイコン用のE10Aエミュレータで、FlashROMにプログラムをダウンロードし、プログラムを実行(Go)しようとすると、FlashROMの書き換え回数は超えていないのに、"Flashmemory write error! Change device"というHDIのエラーダイアログが表示されてしまいます。 


A: 回答

本エラーは、FlashROMに書込み(消去)が正常に出来ていないため発生します。
原因としては、クロック指定に間違いがあるケースが多くあげられます。
E10AエミュレータHDI起動時に、「システムクロック」の入力を要求されますが、それがFlashROMへの書込みに使用する「クロック」になります。
「システムクロック」が正しく入力されているかどうか、確認をしてください。
「システムクロック」とは、CPUの動作周波数です。例えば、10MHzのクロックを入力し、4逓倍してCPUを動作させている場合、「システムクロック」は40MHzとなります。
また、SH7047Fをご使用の場合には、FlashROMにE10Aエミュレータからプログラムをダウンロードする際、FWP端子をLowにする必要があります。

 

適用製品

E10A-USB
E10A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください