Renesas Synergy™

FAQ 105647 : フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) を、E8/E8aエミュレータと組み合わせて使用するときの確認メッセ ージ

Q: 質問 

[フラッシュ開発ツールキット V.3, V.4] フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) を、E8/E8aエミュレータと組み合わせて使用するとき、「このデバイスと接続するため、E8/E8aファームウエアを新しいバージョンにアップデートします(現在のバージョン Adaptor Software (Level x)= x.xx.xx.xxx, 新しいバージョン = x.xx.xx.xxx)  よろしいですか?」という確認メッセ ージが表示されます。
どのように対処すればよいですか? 


A: 回答

「OK」をクリックしてください。「OK」をクリックすると出力ウインドウ に「Updating... 」という表示をし、アップデートの進行状況を青いバーで表示します。アップデートが完了するまで、決してE8/E8aエミュレータのUSBケーブルを抜かないでください。アップデートの途中でE8/E8a エミュレータのUSBケーブルを抜いた場合、E8/E8aエミュレータが故障する可能性があります。

ここで言う「E8/E8aファームウエア」とは、E8/E8aエミュレータに組み込まれているエミュレータ制御用のソフトウェアを示します。このE8/E8aファームウェアはHEWデバッガ使用時とFlash Development Toolkit使用 時で異なる場合があります。その場合に、アップデートを促すメッセージを表示し、E8/E8aファームウェアを書き換えます。

このため、異なるE8/E8aファームウェアを使用するHEWデバッガとFlash Development Toolkitを使用する場合、各ツールを起動する度にファームウエアを書き換えが発生します。

HEWデバッガ、Flash Development Toolkitのバージョンおよび 対象マイコンなどによっては、E8/E8aファームウェアが共通化されている場合があり、その場合は、アップデートを促すメッセージは表示されません。

関連FAQ 1000298

 

FAQ検索結果 No. 105647 | ルネサス エレクトロニクス

適用製品
E8a
E8
フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください