Renesas Synergy™

FAQ 107277 : HD26C32Aの入力端子がオープンとなった場合、フェールセーフ機能により出力は"H"を出力するようですが、入力端子間に終端抵抗を接続した場合は、フェールセーフ機能が働きますでしょうか。

入力に終端抵抗が接続されたまま、入力信号がオープンになった場合、フェールセーフ機能は働かず出力は不定になります。
理由はフェールセーフ機能は入力端子の(A2,B2,C2,D2)をVccに、(A1,B1,C1,D1)をGNDに接続する高抵抗で実現しています。
そのため、終端抵抗(100Ω)が接続されたままですと入力端子間の電圧が、差動入力の規格(0.2Vmax)を満たせなくなり、
不定となってしまいます。

キーワード:入出力端子

 

適用製品

HD26C32AP
HD26C32AFP
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください