FAQ 1000177 : スタータキット付属のCD-ROMのHigh-performance Embedded Workshopのインストール

Q : 質問

FAQ検索結果 No. 1000177 | ルネサス エレクトロニクス

スタータキット付属のCD-ROMのHigh-performance Embedded Workshopバージョンより、現在使用しているHigh-performance Embedded Workshopバージョンの方が古い場合、スタータキットのCD-ROMをインストールすると、High-performance Embedded WorkshopのバージョンはスタータキットのCD-ROMのHigh-performance Embedded Workshopのバージョンに置き換わってしまうのか?
それとも、現在使用しているHigh-performance Embedded Workshopのバージョンがそのまま残るのか?

 


A:回答

スタータキットの方がバージョンが新しい場合、バージョンアップされます。
ご使用環境の方がバージョンが新しい場合は、ダウングレードされません。
スタータキットのインストーラはマルチインストール機能を持ちませんので、現在の使用環境を残しておきたい場合は別のパソコンにインストールしてください。

 

適用製品

Renesas Starter Kit for M16C/26A
Renesas Starter Kit for M16C/29
Renesas Starter Kit for M16C/62P 
Renesas Starter Kit for M32C/87
Renesas Starter Kit for R8C/25 
Renesas Starter Kit for M16C/6NK 
Renesas Starter Kit for H8/38347 
Renesas Starter Kit for R8C/27
Renesas Starter Kit for R8C/23 
Renesas Starter Kit for R8C/2D 
Renesas Starter Kit for H8/38099 
Renesas Starter Kit for H8/36079 
Renesas Starter Kit for 38D5 
Renesas Starter Kit for R32C/111 
Renesas Starter Kit for R32C/118 
Renesas Starter Kit for M16C/65 
Renesas Starter Kit for RX610 
Renesas Starter Kit for R8C/L3AC 
Renesas Starter Kit for R8C/35C 
Renesas Starter Kit for R8C/38C 
Renesas Starter Kit+ for RX62N 
Renesas Starter Kit for R8C/LA8A 
Renesas Starter Kit for RX210 
Renesas Starter Kit for RX630
Renesas Starter Kit for RX62G

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください