Renesas Synergy™

FAQ 1010366 : RL78ファミリマイコンをCS+の環境でE1およびE20でデバッグしています。 ビルド・ツールのプロパティの[リンク・オプション]タブで[オンチップ・デバッグを設定する]を[いいえ]に選択していますが、オンチップ・デバッグ・オプション・バイトの値が"オンチップ・デバッグ動作禁止"に設定されていません。

回答

[リンク・オプション]タブの[オンチップ・デバッグを設定する]という設定は、オンチップ・デバッグに関する設定をリンカで行うかどうかという意味であり、[オンチップ・デバッグを設定する]で[いいえ]を選択している場合、"リンカでオンチップ・デバッグ・オプション・バイトの設定を行わない"という設定をしていることになります。

オンチップ・デバッグ・オプション・バイトで"オンチップ・デバッグ動作禁止"にリンカで行うには、以下の設定を行う必要があります。

  1. [リンク・オプション]タブ->[オンチップ・デバッグを設定する]->[はい]を選択
  2. [オンチップ・デバッグ・オプション・バイト制御値]で[04]を入力*

    *入力値については各デバイスのハードウェアマニュアルのオンチップ・デバッグ・オプション・バイトのフォーマットの項を確認してください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください