Renesas Synergy™

FAQ 1010492 : SCIx.TE,SCIx.REを一度"1"にすると、"0"に戻りません。 "0"に戻すために必要な処理はありますでしょうか?

SMR.CMビットが“1”のときは、TEビット=0、REビット= 0の場合のみ“1”を書けます。いったん、TE、REビットのいずれかを“1”にすると、TEビット=0、 REビット= 0のみ書けます。
SMR.CMビットが“0”のときは、任意のタイミングで書き込みが可能です。

 

適用製品

RX62T
RX62G
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください