Renesas Synergy™

FAQ 1010980 : e² studioでプロジェクトをビルドしたら「make: *** アクセスが拒否されました。」とのエラーが出る

-----------------------
make all
'Scanning and building file: ../r_bsp/board/rdkrx63n/lowlvl.src'
'Invoking: Scanner and Assembler'
make: *** アクセスが拒否されました。
. Stop.
make: *** Waiting for unfinished jobs....
-----------------------

回答

ビルド出力されたファイルがアンチウィルスソフトのリアルタイム検索機能で不正なプログラムとして削除された可能性があります。
ビルド時にアンチウィルスソフトのリアルタイム検索を一時無効にしてください。

また、ビルド後に作成したファイルが削除されてしまう場合には、そのファイルをチェック対象から除外する設定をアンチウィルスソフトに追加する必要があります。どのファイルが排除対象となったかはアンチウィルスソフトのログを参照してください。

アンチウィルスソフトで発生する問題については以下の関連FAQ (SH/RX/H8コンパイラパッケージ共通)をご参照ください。

適用製品

e2 studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください