Renesas Synergy™

FAQ 1011073 : リンク時に次のWarning(警告)メッセージが出力されるのは何故ですか? 「W0561100:Cannot find"セクション名" specified in option "start"」

回答

本メッセージは、お客様のプログラムで使用されていないセクションが、-startオプションの引数に指定されていることを示します。
本メッセージを抑止する場合は、下記の手順で該当するセクション指定を削除してください。

・High-performance Embedded Workshopの場合
 (1)メニュー[ビルド]から [・・・Standard Toolchain]を選択してください。
 (2) [・・・Standard Toolchain]ダイアログの[最適化リンカ]タブを選択して下さい。
 (3)カテゴリから[セクション]を選択し、設定されている未使用のセクションを削除して下さい。

・CS+の場合  
 (1)プロジェクト・ツリーでビルド・ツールを選択し、プロパティ パネルの[リンク・オプション]タブを選択してください。
 (2)[セクション]カテゴリの[セクションの開始アドレス]を選択し、設定されている未使用のセクション(メッセージで出力されているセクション)を削除して下さい。

・e2 studioの場合
 (1)[プロジェクト・エクスプローラ]の[プロジェクト名]ツリーを右クリックし、[プロパティ]を選択する
 (2)[ツール設定]タブ→[Linker]カテゴリ→[セクション]を選択
 (3)[セクション・ビューアー]内に設定されている未使用のセクション(メッセージで出力されているセクション)を選択した状態で、"セクションの除去"ボタンを押す

なお、RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージの場合、本メッセージはV2.00以降で出力されます。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください