Renesas Synergy™

FAQ 1011153 : CC-RX V1コンパイラを使用時、次のエラーが出力されます。回避方法を教えてください。

エラー

L2321 (E) Section "セクション名AAA" overlaps section "セクション名BBB"

回答

  • High-performance Embedded Workshop環境をご使用の場合
    RX Standard Toolchainsの最適化リンカタブ内のセクション配置指定(-startオプション)の設定を見直してください。
  • CS+環境をご使用の場合
    CC-RX(ビルドツール)プロパティのリンクオプションタブ内の"セクションの開始アドレス"(-startオプション)の設定を見直してください。

リンカで配置しようとした際にセクションBBBがセクションAAAの領域に重なってしまっています。
セクションAAAもしくはセクションBBBに対して配置指定されているアドレスを変更してください。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
High-performance Embedded Workshop
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください