Renesas Synergy™

FAQ 1010867 : 長期製品供給プログラムとは何ですか?

お客様に供給面でも安心してご採用検討頂ける長期間供給可能(10年以上)な製品を選定し、供給期間に関する情報を当社WEBから提供するものです。長期供給対象製品は、社内でも特別管理を行い、供給期間内の生産管理を行います。対象製品の管理は、データシート記載品名(以下品名)単位とします。

適用製品

長期製品供給プログラム
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください