Renesas Synergy™

FAQ 1000302 : E10A-USBエミュレータ用テストプログラムを実行すると、エラーメッセージが出力されます。

Q: 質問

E10A-USBエミュレータ用テストプログラムを実行すると、エラーメッセージ「Please remove user system and press <Enter> Key.」が出力されます。

 


A: 回答

本メッセージはE10A-USBをユーザシステムと接続してテストプログラムを実行した場合に表示されます。 テストプログラムはE10A-USB単体で動作しますので、テストプログラム実行時はユーザシステムインタフェースケーブルを取り外してください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください