Renesas Synergy™

FAQ 105177 : 【I/Oポート】 内蔵プルアップ(プルダウン)抵抗の値はどれくらいか?[2002/04/10]

算出方法を以下に示します。各機種の規格から算出してください。

(1) プルアップ抵抗
Vcc が 5V、ポートPXx のプルアップ時の IIL が右表の値の場合、 内蔵プルアップ抵抗値は、オームの法則から下記のように求められます。
したがって、この機種の内蔵プルアップ抵抗値は、最大250kΩ、標準83.3kΩ、最小41.7kΩとなります。

 

(2) プルダウン抵抗
Vcc が 5V、ポートPXx のプルダウン時の IIH が右表の値の場合、 内蔵プルダウン抵抗値は、オームの法則から下記のように求められます。
したがって、この機種の内蔵プルダウン抵抗値は、最大166.7kΩ、標準71.4kΩ、最小35.7kΩとなります。

 

(#101897)

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください