Renesas Synergy™

FAQ 1007948 : デバイス・ファイルやデバイス名が“見つからない”というメッセージが表示される

Q: 質問

デバイス・ファイルやデバイス名が“見つからない”というメッセージが表示されるのですが?


A: 回答

PMの起動時などに次のようなメッセージが表示されることがあります。

  • 「デバイス名または、デバイスファイル名が見つかりません。」
  • 「デバイスファイルが見つかりません。」

前者は、PMにデバイス・ファイルが登録されておらず、 プロジェクトを設定できない場合に表示されます。
後者は、PMにはデバイス・ファイルが登録されているのに、 そのファイルの実体が存在しない場合に表示されます。
どちらの場合も、デバイス・ファイル・インストーラ(DFINST)でデバイス・ファイルをインストールし直してください。


memo.gif
Win32用インストーラが付いていないデバイス・ファイルでは、 デバイス・ファイルのインストールは、 DFINSTを起動し、メッセージにしたがって、 デバイス・ファイルの提供媒体に含まれる“necsetup.ini”ファイルを指定してください。
デバイス・ファイルの提供媒体に含まれる“setup.exe”を使用しても、PM(V3.00以上)に対して登録できません。

 

適用製品

78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0]
78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S]
78K4用ソフトウェアパッケージ [SP78K4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください