Renesas Synergy™

FAQ 1007770 : スタートアップ・ルーチンを変更しているのですが、「_@STBEG」シンボルが、 リンク時にundefined symbolエラーになります。

回答

_@STBEGはリンカのスタック解決用シンボル生成指定オプション-Sで生成されるシンボルです。
リンク時に、-Sオプションを指定してください。
-Sオプションは指定した領域(デフォルトはRAM)の中の最大の空き領域の先頭と最後のアドレスにシンボルを生成します。

534.jpg

 

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
78K0用コンパイラ [CA78K0]
78K0用コンパイラ [CC78K0]
78K0S用コンパイラ [CC78K0S]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください