Renesas Synergy™

FAQ 1006275 : 電源用ICの中で、捺印品名が記号化されているのはどの製品ですか?

パッケージとして、パワー・ミニ・モールド(SOT-89/SC-62),5ピン・ミニ・モールド(SC-74A)を採用している下記製品にて記号化をしています。尚、記号化の内容は各製品のデータシートをご参照下さい。

<SOT-89>

  • uPC1093T
  • uPC1943T
  • uPC1944T

〔SOT-89外形〕




<SC-74A>

  • uPC1093TA
  • uPC1945TA

〔SC-74A外形〕



〔捺印事例:uPC1093〕

 

適用製品

Power Management Linear
三端子レギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください