Renesas Synergy™

FAQ 1006124 : スイッチング・レギュレータで、DC-DCコンバータをどのように構成するのですか。

DC-DCコンバータには、チョッパ型とチャージ・ポンプ型があります。

・チョッパ型
入力電圧をスイッチング制御して、平滑回路で安定電圧を得ます。



・チャージ・ポンプ型
入力電圧をスイッチング制御して、コンデンサを充放電しながら平滑回路で安定電圧を得ます。
この方式では、フィードバックをしません。

 

適用製品

Power Management Linear
DC/DC電源用IC
絶縁型SW電源用IC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください