Renesas Synergy™

FAQ 1008599 : 市販のエディタとPM+は連携しますか?

Q: 質問

市販のエディタとPM+は連携しますか?


A: 回答

エラー・メッセージから該当するソース行へジャンプするタグ・ジャンプのみ可能です。
タグ・ジャンプしたい場合、外部エディタ選択時にタグ・ジャンプのフォーマットを指定します。

kankyou.jpg

タグ・ジャンプのフォーマットの指定には、ファイル名指定マクロ "$F" と、行番号指定マクロ "$L" を用い、各外部エディタ固有の形式で指定します。

指定例)
MIFES の場合 $F+$L
秀丸の場合 /j$L $F

詳細は、各外部エディタのマニュアルを参照してください。

 

 

適用製品

PM+
V850用ソフトウェアパッケージ [SP850]
78K0R用ソフトウェアパッケージ [SP78K0R]
78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0]
78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S]
78K4用ソフトウェアパッケージ [SP78K4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください