Renesas Synergy™

FAQ 1000577 : V850マイコンにおけるPLLモードとクロック・スルー・モードの違いは、何ですか?

  • メイン・クロック発振回路では、メイン・クロック発振周波数(fx)の信号を生成していますが、fxの信号をPLL逓倍回路を経由せずそのままメイン・クロック周波数(fxx)として使用するクロック・スルー・モードとfxの信号をPLL逓倍回路を経由し4逓倍または8逓倍してメイン・クロック周波数(fxx)として使用するPLLモードがあります。
  • クロック・スルー・モードでは、メイン・クロック発振周波数(fx)とメイン・クロック周波数(fxx)は同じ値ですが、PLLモードでは、4逓倍するとメイン・クロック周波数(fxx)は、メイン・クロック発振周波数(fx)の4倍、8逓倍するとメイン・クロック周波数(fxx)はメイン・クロック発振周波数(fx)の8倍となります。

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください