Renesas Synergy™

FAQ 1000523 : マルチプレクス・バス・モードとセパレート・バス・モードのそれぞれの回路の違いは?

V850ES/JJ3とSRAMの接続例をマルチプレクス・バス・モードとセパレート・バス・モードで示します。双方のモードとも8ビット・データ・バスのSRAMと8ビット・バス幅で接続しています。マルチプレクス・バス・モードの場合、アドレス・データ兼用バス上のアドレスAD0-15は、アドレスラッチを介してSRAMに接続されます。

 

参考情報

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください