Renesas Synergy™

FAQ 1005919 : コンパレータのオーバドライブとは?

コンパレータの伝達特性を測定する時の条件で、入力電圧が基準電圧を越えて、どれだけ余分に変化させるかという差動入力電圧です。



オーバドライブ量によって出力遅延時間が異なるため、設計時には注意が必要です。また特性比較時には、オーバドライブ量の条件をそろえることが重要です。

適用製品

コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください