Renesas Synergy™

FAQ 1005909 : コンパレータはオペアンプとして使えますか?

使えますが、位相補正コンデンサを内蔵していないので、負帰還をかけると発振します。このため、大容量のコンデンサを出力に接続する必要があり、スピードが極端に遅くなるので、実用的ではありません。

適用製品

CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください