Renesas Synergy™

FAQ 1005911 : コンパレータとは何ですか?

Comparator(比較器)のことで、基準電圧(Vref)に対して入力信号(アナログ)の電圧が高いか低いかを比較して、結果をハイかロウで出力します。 1ビットのA/Dコンバータとも解釈できます。 オペアンプと同様に5本の端子があり、三角形で表します。 一般的な使用例は、次のとおりです。

適用製品

CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください