FAQ 1006394 : サイリスタを使用しておりますが、時々ゲート・トリガ信号がないのにサイリスタが ONします。 考えられる原因を教えてください。

dVD/dt による誤点弧の対策はとられておられますでしょうか?
もし、対策をとられておられないようでしたら、誤点弧対策として、

ゲート(G)・カソード(K)間に  R:1kΩ、C:0.01~0.1μF
アノード(A)・カソード(K)間に R:100Ω、C:0.022~0.1μF

を目安として図のようにそれぞれ挿入してください。
C,R値は使用温度範囲、ノイズ環境等を考慮し選定してください。

適用製品

サイリスタ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください