Renesas Synergy™

FAQ 1005853 : ディスクリート製品のパッケージ捺印はどのようになっていますか。

基本的には、品名、規格(区分がある場合だけ)、ロット番号を表記しますが、捺印面の制約で省略や記号化をしているものがあります。表記方法は、パッケージで異なる場合があります(ロット番号の数字と2進ドットなど)。


 

注1. 2SC1623の例

 表面実装トランジスタの捺印品名は、データ・シートに記載されています。

2.端子挿入型はガラス・パッケージです。

 

次に、端子挿入パッケージのトランジスタとサイリスタ/トライアックでの、規格とロット番号の表記を示します。



管理記号の内容については公開していません。
なお、表面実装パッケージでは、管理記号の表記がありません。

ツェナー・ダイオードサイリスタ/トライアックについては、製品ごとの捺印情報がありますので、詳細はそちらをご参照ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください