Renesas Synergy™

FAQ 105736 : 一台のPCで複数のE8a、E8、E10A-USB、E10T-USB、もしくはそれぞれを組み合わせてを使うことができますか?

Q: 質問

一台のPCで複数のE8a、E8、E10A-USB、E10T-USB、もしくはそれぞれを組み合わせてを使うことができますか?


A: 回答

はい、使用可能です。
同時に使用する場合は、台数分だけHigh-performance Embedded Workshopを起動する必要があります。
複数の上記エミュレータを同一PCに接続し起動すると、Driver detailsのダイアログでChannelまたはシリアル番号*が台数分表示されます。

*E10A-USB/E10T-USB/E8の場合はChannelが、E8aの場合はシリアル番号が表示されます。
Channelまたはシリアル番号を切り替えることにより使用するエミュレータを切り替えることができます。 (下図参照)

(FAQ 107342 on global site)

 

適用製品

E10A-USB
E8a
E10T-USB
E8
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください