Renesas Synergy™

FAQ 1010752 : E1、E20の違いを教えてください。

回答

以下の説明書をご参照ください。

  • RXファミリをご使用の場合:
    オンチップデバッギングエミュレータE1/E20の違いについて(RXファミリ用CubeSuite+)
    rx_qs_E1E20-130829.pdf(371 KB)
  • RXファミリ以外をご使用の場合:
    E20エミュレータを使用する事も可能ですが、E1エミュレータとの機能差は下記。
    • E1エミュレータ:エミュレータからユーザシステムに電源を供給可能
    • E20エミュレータ:エミュレータからユーザシステムに電源を供給不可

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください