Renesas Synergy™

FAQ 106850 : E1, E20, E8a およびE8(保守製品)を使用の際にIDコードがわからなくなった場合の対処方法

Q: 質問

オンチップデバッギングエミュレータE1, E20, E8a およびE8(保守製品)を使用の際にIDコードがわからなくなった場合の対処方法はありますか (M16Cファミリ(R32C含む)、R8Cファミリ用)。


A: 回答

IDコードを調べることが可能な場合があります。
以下の説明書をご参照ください。

説明書:M16C_APN_ID_110607j.pdf(420KB)

IDコードの仕様については、以下のFAQもご参照ください。

FAQ番号 対象エミュレータ 内容
106758 E1, E20, E8a IDコードの扱いについて
106668 E8(保守製品) IDコードの扱いについて
104551 E1, E20, E8a ID Codeの入力を要求するダイアログで何を入力すればよいか
E8(保守製品)
E7(保守製品)
106095 E1, E20, E8a ID code errorが表示される
E8(保守製品)

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
E8a
E8
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください