Renesas Synergy™

FAQ 1006176 : フォトカプラの納入品で、CTRランクはどのように確認できますか。

小型パッケージ品にはランク捺印のない製品があります。梱包ラベルで、「(Z)S/NO:」にCTRランクを記載しています。次の例では、最初のアルファベットKが「Kランク」です。他のアルファベットや数字は社内管理記号です。

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください