Renesas Synergy™

FAQ 1010179 : フォトカプラのPbフリーやハロゲンフリーは、発注型名にてどのように識別できるのでしょうか。

Pbフリー品は、発注型名の末尾に「-A」や「-AX」が付加されています。鉛フリー製品は下記URLに掲載されていますリストでご確認いただけます。
https://www.renesas.com/ja-jp/media/support/products-common/lead/specific-info/pb_free_productlist_jp.pdf
対象製品は21頁から27頁に記載してございます。また、ハロゲンフリーは発注型名の中で「Y」の記号が付加されています。

 

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください