Renesas Synergy™

FAQ 1000381 : マイコン対応状況と接続方法(フラッシュ開発ツールキット)

Q: 質問

フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を使用してマイコンへ書き込みを行いたいのですが、マイコンへの対応状況および接続方法などの参照先を教えてください。


A: 回答

ご使用のマイコンにフラッシュ開発ツールキットが対応しているか、また対応ハードウェアを対応デバイス一覧で確認して下さい。
対応ハードウェアを使用したシステム構成概要図はこちらで確認できます。

■接続例および接続I/F仕様

 

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
E8a
HS0008EASF5H
フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください