Renesas Synergy™

FAQ 1005877 : こちらでツェナー電圧の測定をしたいと考えています。  下図のように抵抗を介して測定すればいいですか?

抵抗を介した測定方法の場合、抵抗値が小さすぎたり電源電圧の変動等による過電流でツェナー・ダイオードの破壊を招く恐れがあります。
下図の定電流源を使用した方法をお奨めいたします。
なお、測定時間によっては温度上昇により電圧規格との誤差が生じることもありますのでご留意ください。

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください