Renesas Synergy™

FAQ 1010987 : RX用CS+の実行時間計測機能について知りたいのですが、具体的な使用方法を教えてください。

回答

RXファミリでは各シリーズ(RX600, RX200, RX100)ごとに計測機能が異なります。 RX用CS+の実行時間計測機能に関しては以下の資料を参照してください。

rx_qs_TimeMeasurement-130614.pdf

なお、以下のような方法で平均時間を算出する事は可能です。

  • タイマ計測機能でAポイントからBポイントまで累計で計測するように設定
  • イベントでBポイントを100回通過したらブレークするように設定

以上の設定後プログラムを実行して停止後のタイマ計測結果を100で割った値が平均時間となります。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください